This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:将输入电压设置为10V - 24V、将最大输出电压设置为3.3V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412163/lm5143-q1-setting-the-input-voltage-to-10-24v-and-the-maximum-output-voltage-to-3-3v

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143TDA4VHLM25143-Q1

工具与软件:

您好、LM5143 Champ!

我的客户希望将输入电压范围设置为10~24V、而最大输出电压电平为3.3V、因为他们认为 LM5143似乎默认为24-48V 30A 输入。  

由于遵循 WEBENCH 无法成功完成配置、您能否提供概览支持来正确配置?

这适用于基于 TDA4VH 的工程。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处使用 LM25143-Q1 42V 输入版本的控制器。 由于它是一个控制器、适用的应用领域非常广泛。

    我建议使用快速入门计算器帮助您进行设计: https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC 

    此致、

    TIM