This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:启动500W 降压转换器替代方案(&G)

Guru**** 2507675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412600/lm5116-500w-buck-converter-alternatives

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: UCC28811

工具与软件:

您好!  

我正在处理一个项目、需要 集成一个能够提供+500W 功率的降压 DC/DC 转换器才能完成产品开发。 理想情况下、我正在寻找 一款评估板、我可以购买它以便于测试和修改。  

因此、我将顺便询问是否有人了解任何符合以下 直流/直流降压转换器 规格的评估板:

- Vin = 220V  

- Vout = 90V

- Iout = 3A

- P =>500W

无论大小或成本如何、作为 尽快测试其功能的最重要因素、已经装配好的解决方案将是最佳选择。 在最坏的情况下、如果没有这样的评估板、在提到的转换器规格之前、是否有任何参考设计能够满足?  

此致、Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denys

    LM5116只能处理高达100V 的电压。 我想您必须联系其他产品线(例如、UCC28811)

    - EL