This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:5V 输出的 PSpice 模型

Guru**** 2385200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410033/lmr43620-q1-pspice-model-for-5v-output

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想进行5V 输出仿真。 但从产品页面上看到、只有3.3V 输出仿真模型。  

您能否提供5V 型号、或者教我在没有5V 型号的情况下该怎么做。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我与应用工程师交谈、我会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的时间。  我们的团队正在对此进行研究。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    我能够使 PSPICE 模型输出5V 电压。您只需在模型的 FB 引脚上放置一个适当的电阻梯。 您可能还需要 根据 数据表中的公式7将电感器更改为尺寸更合适的电感器。  您还需要更改输出负载电阻器(该模型将其设为3.3/2、但对于5 VOUT、2 A 运行、您需要将其更改为5/2)。

      如果您在使用 PSPICE 时遇到问题、还可以使用 webench 快速估算效率和波特图稳定性等参数。 选择此模型的可调节或固定5V 版本以模拟5V 输出。 我为您创建了一个设计、作为方便使用的起点:WEBENCH LMR43620-Q1 5 VOUT。

    需要注意的是、这些仿真工具是为帮助而提供的、但仅用于对性能进行估算。 TI 建议 在您的终端进行进一步的基准验证、以确保器件根据应用的参数按预期运行、然后再进行设计。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    了解。 但是我的客户无法输出5V 电压、您能否在下方查看他们的状况?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    我理解这个问题。 PSPICE 模型似乎是使用3.3V 基准电压构建的。 您可以使用 不同于数据表的调节电阻梯实现5 VOUT

    请记住、这个为您提供的电阻梯设计将不适用于工作台、因为该器件具有1V 基准电压、但这应该可以用于软启动/瞬态分析。 如果需要进一步分析、可以使用 webench 来仿真5Vout。 以下是我使用该器件固定版本在5 VOUT 下运行时开始的设计:webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢!

    Joshua Austria.