This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:替代 BQ24392

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, TPS2546, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412397/tps2547-replace-the-bq24392

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件:BQ24392TPS2546

工具与软件:

嗨、团队:

BQ24392、BC1.2检测器无法通过 BC1.2合规性测试。

TPS2547或 TPS2546可替代 BQ24392? 这些器件可以通过 BC1.2合规性测试?

Regads、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    BQ24392是一款充电器检测(灌电流)器件。

    TPS2547和 TPS2546是充电器广播(仅供电)器件、因此我认为它们不能替代 BQ 器件。

    我不熟悉与 TPS2547/6类似的任何其他器件、这是我们器件系列中的灌电流器件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    明白、谢谢!