This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:此器件型号是合适的选择吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412393/bq25890-is-this-part-number-the-right-choice

器件型号:BQ25890
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

您好!

我们正在开发电池充电器、我想知道 BQ25890是否是我们应用的正确选择(除此之外、它非常复杂、我们想要在未来的充电器开发中使用同一个 IC)。

所需的单节电池充电器特性:

  • 输入电压范围:3、9V–12V。 (BQ25890:3.9V - 14V)。
  • 输入电流限制:200mA–3A。 (BQ25890:100mA–3.25A)。
  • 最大降压模式电流:4.75A (BQ25890:5A)。
  • 最大升压模式电流:2A。 (BQ25890:2.4A)。
  • 无需电池或未放电的电池即可瞬时启动。   (BQ25890:是)
  • BATFET 控制、支持运输模式。  (BQ25890:是)。
  • I2C 受控。  (BQ25890:是)。
  • 输出电压编程和监控。 (BQ25890:是)。
  • 输出电流编程和监控。 (BQ25890:是)。

您是否认为 BQ25890是正确的选择、或者是否有任何其他更新/更推荐的充电器器件?

正如我所说、想法不仅是为这次开发选择器件、我们还想将其添加为未来开发的首选器件、因此希望能够确认没有淘汰风险。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑 BQ25638、这是 TI 最新的5A 单节电池充电器产品。