This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:请帮助确认该电流值是否正常

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405178/tps23731-please-help-confirm-if-this-current-value-is-normal

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23734

工具与软件:

尊敬的专家

大家好、我的 PoE 器件使用 TPS23734芯片并在待机模式下测量出大约19mA 的输入电流。 连接了波形。 您能否帮助确认此电流值是否正常? 谢谢!

e2e.ti.com/.../idle-current.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的咨询。 19mA 可能是正确的值。 我最近测试了一款基于 TPS23731的参考设计、其中12mA 在48V 输入和开路负载输出下处于待机电流。 如果输出没有问题、这可能是正常现象。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    好的、谢谢
    今天、在调试过程中、我遇到了一个问题。 您能帮助我回答吗? 在 AT 模式下、Rcls=31.6 Ω、当输入为42V 时、原型输出9V 的 OCP 值为2.5A、相当于9 * 2.5=22.5W 的输出功率。 但当输入调整到57V 时、原型输出9V 的 OCP 值为3.5A、相当于9 * 3.5=31.5W 的输出功率。 这种分类的保护机制是什么? 为什么在不同的电压下会有不同的功率、甚至超过最大值25.5W? 我的理解应该是、无论输入电压如何、相同的功率值都是正确的。 测量上述 OCP 时、引脚1的 CS 电压约为0.12V、不触发主 MOS 的限流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国的假期,请允许一些时间回到你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    有多个元素与 OCP 相关:

    1.当 PSE PD 进行分类时。 PSE 将设置一个功率削减阈值、例如、如果为4类设置30W Pcut、当 PSE 输出功率超过此值时、PSE 可能会关闭端口。

    TPS23731在 RTN 和 VSS 之间的内部热插拔具有折返保护功能。 该电流限制固定为0.75 - 1.1A。 这与电流有关。  

    CS 引脚还有助于配置过流保护。  但我们并不总是希望使其接近功率限制、因为您的反馈环路可能会受到影响。 这也与电流有关。 您可以减小 CS 电阻器、以便在较低的 Vin 下提供足够的功率。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang

    今天、在调试过程中、我遇到了一个问题。 您能帮助我回答吗? 在 AT 模式下、Rcls=31.6 Ω、当输入为42V 时、原型输出9V 的 OCP 值为2.5A、相当于9 * 2.5=22.5W 的输出功率。 但当输入调整到57V 时、原型输出9V 的 OCP 值为3.5A、相当于9 * 3.5=31.5W 的输出功率。 这种分类的保护机制是什么? 为什么在不同的电压下会有不同的功率、甚至超过最大值25.5W? 我的理解应该是、无论输入电压如何、相同的功率值都是正确的。 测量上述 OCP 时、引脚1的 CS 电压约为0.12V、不触发主 MOS 的限流保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的答复。  

    这是正常现象、可能与 CS 引脚相关。 您可以在 VDD 和 CS 之间放置一个750k 的电阻器(或其他电阻)来进行补偿。  

    在相同功率下、当输入电压较高时、电流斜升点较低。 因此、CS 不太像在峰值电流模式控制中触发 CTL 线路。

    大多数时候、我们不会依赖 CS 引脚来执行过流保护。 但它在某些情况下有助于保护。 TPS23731的 FET-RTN 热插拔 VSS 折返保护是我们提供过流保护的地方。  

    此致、

    Diang