This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关于 bq76942的 IIC 参数问题

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410823/bq76942-about-the-iic-parameter-problem-of-bq76942

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将 bq76942和 MCU 之间的 IIC 通信速度设置为400K、但测试 IIC 波形时、发现 Tsu:STA 和 Tsu:STO 的延迟不符合规范的最小600ns 要求、如随附的波形所示。
MCU 引脚配置为硬件 IIC、因此我想知道这两个参数与什么相关? 如何改进电路或代码以满足规范要求? 您有更好的建议吗?
如果我不修改任何参数、Tsu:STA 和 Tsu:STO 延迟小于600ns、这是否会对 IIC 通信产生影响? 例如、IIC 通信失败? 请告诉我。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    较小的上拉电阻器可以为您提供帮助。 您能否分享您使用的原理图和/或代码?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    如附加的原理图所示、我使用了2K 上拉电阻器。 我还尝试将其更改为1.5K 的上拉电阻器、但波形比较未显示任何改进。 该代码暂时不可用。

    如果我不修改任何参数、并且 Tsu:STA 和 Tsu:STO 延迟小于600ns、这是否会对 IIC 通信产生任何影响? 例如、它是否会导致 IIC 通信失败? 请告诉我、我需要说明这一点。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    这听起来可能是您的 MCU 存在问题。 您能否向您所使用的 MCU 供应商验证这一点?

    我也看不到您分享的原理图。 我只会看到您先前分享的波形和部分数据表。

    如果延迟小于600ns、则会对 I2C 通信产生影响。 在没有给出适当时间的情况下、器件基本上无法识别停止/启动信号

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    抱歉、我忘记了附加原理图、我现在要添加它。 我的原理图设计为2K 上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    奇怪的是、THD:STA、Tsu:STA 等都满足规范的要求、但 Tsu:STO 的延迟介于400~600ns 之间。 我曾尝试将上拉电阻更改为1.5K、或增加 MCU 硬件 IIC 引脚的速度、但没有明显改善。 您有更好的建议吗? 或者是否有其他因素会影响该延迟? 或者你们是否有相关的文件送我参考?
    期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    感谢您发送原理图。  

     很遗憾、在 MCU 侧似乎仍然存在延迟过快的问题、在这种情况下、我们无能为力。

    此致、
    Alexis