This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:化合物 ID

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407443/gpcchem-chemistry-id

器件型号:GPCCHEM

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

附件是我提供的 ID 数据。 我使用的 是 LiFePo4 3节电池、但工具提供的报告是 Limn2o4 电池的 ID、OCV 和 DOD 之间存在很大的差异。 可以使用它吗?

e2e.ti.com/.../LiFePO4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将所用电池的数据表发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看电池规格、谢谢

    e2e.ti.com/.../_2952F47EFD80_ITR2670_2D00_46E_A74EC154C4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为电池充电没有正确完成。 一节电池的最大充电电压为3.65V、因此对于您的电池组、这需要充电至10.95V。从此处开始、电压需要保持稳定在10.95V、并且随着电压保持不变、收尾应缓慢下降。 在日志中、我注意到当收尾电流减小时电压仍在增加。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我将重做数据、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错。 如果您能获得更好的结果、请告诉我。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查新数据,网站没有回复我的报告,谢谢

    e2e.ti.com/.../LiFePO4_2D00_0906.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也会在最后提交文件。 我会在收到报告文件时通知您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    gpcchem 工具目前存在问题、团队目前正在研究该问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查您的电子邮件、并告知我是否已发送报告。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian:

    我以为我的邮箱有问题。 我三天没有收到电子邮件、

    收到报告  Chemical ID 0457、Best Chemical ID max 偏差百分比:9.18

    9.18、可能会有点大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiqing、

    是的、9.18%真的很高。 有时、对于 LFP 电池、它们在充电后需要放松24小时。  

    另外、对于恒压充电、我们通常预计电流会随时间缓慢下降、而不是如电流图中所示的快速下降。 显示类似于以下内容的内容:

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将检查数据、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian