This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:学习周期-寄存器值不匹配

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412584/bq27z746-learning-cycle---mismatch-in-register-values

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的团队:

我们目前在新设计中采用 IC BQ25628ERYKR 充电器和电量监测计 BQ27Z746YAHR、对3.7V、1500mA 锂聚合物电池进行充电和监测。 我们正在执行这个应用的学习周期。 最初、我们一直在尝试将电池放电至零、并已遵循以下概述的步骤:

  1. GAUGE_EN通过切换相应的设置在 BQStudio 中启用。
  2. 已切换RESET选项。

我们遇到这样一个问题:尽管电量监测计似乎处于启用状态、但数据存储器的 Gas Gauging、State 部分的 Update Status (更新状态)并未更改为04。 请帮助解决此问题。 特此附上 gg 文件供参考。

e2e.ti.com/.../board3_5F00_12sep2024.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    我检查了您的 gg 文件、更新状态为4.  

    此致、

    Adrian