请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的团队:
我们目前在新设计中采用 IC BQ25628ERYKR 充电器和电量监测计 BQ27Z746YAHR、对3.7V、1500mA 锂聚合物电池进行充电和监测。 我们正在执行这个应用的学习周期。 最初、我们一直在尝试将电池放电至零、并已遵循以下概述的步骤:
GAUGE_EN通过切换相应的设置在 BQStudio 中启用。- 已切换
RESET选项。
我们遇到这样一个问题:尽管电量监测计似乎处于启用状态、但数据存储器的 Gas Gauging、State 部分的 Update Status (更新状态)并未更改为04。 请帮助解决此问题。 特此附上 gg 文件供参考。