This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:MCU 处理 BQ34Z100-R2+BQ76972的要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ7718, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQ76972, TIDA-010030, BQ76200, BQ76952, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395540/bq34z100-r2-mcu-requirements-to-handle-bq34z100-r2-bq76972

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ76972TIDA-010030、BQ7718、 BQ76200、BQ34Z100、 BQ40Z80

工具与软件:

您好!
我们计划使用 BQ34Z100-R2+BQ76972。 BMS 上是否强制使用 MCU、此类设置才能正常工作? 如果需要、 MCU 必须处理哪些任务? 我们想为此选择低功耗 MCU、并想知道 CAN 接口有哪些选项。

 
TIDA-010030使用外部 FET 驱动器。 BQ76972是否需要该引脚? 我们计划 从此处跳过使用 BQ76200和 BQ7718。 可以吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要 MCU 来配置电量监测计。 测量电池的 SOC 不需要 MCU。 BQ34z100不支持 CAN 通信。

    我不熟悉 BQ76972、我会将该主题分配给摩托车团队的某个人来回答这些问题。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要一个 MCU 来配置电量计。 测量电池的 SOC 不需要 MCU。 BQ34z100不支持 CAN 通信。

    是否只能将 BQ34Z100 I2C 用作通信的主接口? 我认为 BQ76972需要为此完成 OTP?  
    从而能够详细说明 MCU 需要处理哪些配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76972可以作为独立的监控器和保护器运行、并且确实集成了高侧 FET 驱动器。 需要注意的唯一一点是、您需要在生产线上写入 BQ76972的 OTP、以便它能够以您需要的设置以独立模式运行。 我们看到的典型解决方案是在启动时配置 BQ76954设置的 MCU。

    我将让监测计团队就  BQ34Z100的功能发表意见。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于配置启动时 BQ76952的设置的 MCU [/quotes]

    什么被视为启动? 从 SHUTDOWN 模式或睡眠模式唤醒? 我假设 AFE 会继续在睡眠状态下进行监测?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何从 SHUTDOWN 模式唤醒都视为启动。 正确、AFE 会在 SLEEP 模式期间继续以较低的速率进行监测、以降低功耗。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 BQ34z100、您可以通过 I2C 或 HDQ 与此电量监测计通信。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何处理单元格数据? 是否有办法直接通过 BQ34Z100获取电池数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
     BQ7697202PFBR 和 BQ76972PFBR 之间的区别 仅在于软件功能 、或者 REG 和 CRC 对于 BQ76972PFBR 根本不可用?
    只有 BQ76972PFBR 有现货可供订购。 这非常重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ34z100是电池组顶部电量监测计、不会监测各个电芯、可以使用监测器来实现。

    我将让监控器对 BQ7697202发表意见。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件型号之间的区别在于下面列出的默认设置。 否则它们是相同的 IC。

    两个器件都能够配置为使用 I2C/SPI 或 CRC 或寄存器、区别在于两个器件具有不同的初始配置。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件可以在同一条 I2C 总线上使用吗? 并根据需要选择数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 I2C 地址不同、则可以在同一总线上使用这些地址。 BQ76972的默认7位地址为0x08、我不确定电量计的默认地址是什么、但如果存在任何重叠、可以将 BQ76972与新的 I2C 地址进行 OTP 连接。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ34Z100-R2是否需要来自 AFE 的任何数据来进行准确的 SoC 估算? 还是完全独立运行?  
    BQ34Z100-R2在没有电芯数据时是否准确?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、BQ34z100不需要来自 AFE 的任何数据。 但是、务必要对电池单元进行平衡、以便准确估算 SOC。

    BQ34z100只需要电池包提供准确的电压、电流和温度读数。 我建议查看 EVM 原理图。

    采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它的精度是否会与将电芯电阻作为估算 SoC 的因素的 BQ40Z80 (6节电芯)一样高? 我记得读到的 BQ40Z80在 SoC 估算中使用了很多电池参数。 BQ34Z100上的精度会因为不存在电芯数据而受到影响吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、与监测单个电芯的电量监测计相比、顶部的电池组电量监测计具有更低的分辨率、但可以实现相同的精度。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z80和 BQ34Z100可以预期的精度差异是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难回答、如果精度是个很高的问题、我建议40z80。

    应用中的预期负载是什么样子的?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计具有60A 持续电流的12节串联电池组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们唯一支持12节串联电池应用的监测计是 BQ34z100-R2。

    此致、

    Diego