This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -当用户用作热敏电阻时、ALERT 和 HDQ 引脚最大输入电压保护

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412134/bq76952-bq76952---alert-and-hdq-pins-max-input-voltage-protection-when-user-as-a-thermistor

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我将 ALERT 和 HDQ 用作热敏电阻输入、并了解到在使用此功能时这些引脚的最大输入电压为

1.8V (基准电压)。

我将使用高达1.5V 的电压、并在输入端使用10k 串联输入电阻器、所以我的问题是我是否必须注意某种输入电压

保护机制 就像齐纳二极管、以防万一、或者我使用10k 串联电阻就足够了、因为在 IC 内部有一个二极管保护机制、而10k 电阻器将限制电流?

谢谢!

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    您能否分享您尝试将 ALERT 和 HDQ 引脚用作热敏电阻的应用?
    如果您尝试将引脚偏置为外部热敏电阻、则不需要、因为存在内部上拉电阻器。 第4.8节"热敏电阻温度测量" BQ76952技术参考手册中 更详细地介绍了该过程。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我真的很抱歉...我想说、将 ALERT 和 HDQ 配置为通用 ADC 输入、用于测量特定的电压。

    这就是我所说的限制(Vreg18=1.8V):

    我还检查 ALERT 和 HDQ 的等效引脚输入电路、但它显示了更高的6V 二极管保护:

    我预计这些引脚的输入端不会有更高的1.5V、但如果存在一些尖峰或故障、我的问题仍然存在;

    它是否能够承受输入端10k 串联电阻器的电压或者需要使用限制为1.8V 的齐纳二极管?

    谢谢。此致、

    Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    感谢您的澄清。 如果您确实想站在更安全的一侧、并担心6V ESD 二极管保护还不够、那么您应该添加一个额外的齐纳二极管或者其他产品、10k 串联电阻器就足够了。

    此致、
    Alexis