This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:温度保护

Guru**** 2503305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410583/bq24105-temperature-protection

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: BQ24130

工具与软件:

尊敬的专家:  

充电器 IC 温度保护相关的问题。 目前、我们正在研究充电器 IC BQ24105。 根据数据表、有一个用于计算 RT1&RT2选择的公式。 但在某些情况下、例如、RTHcold 为25kΩ、RTHHOT 为5kΩ、则 RT1的结果将为-370kΩ、但负值不适用。 我不知道计算中是否还需要其他条件、因为这样、某些保护点就无法应用。 所以我想知道我应该如何选择 RT1和 RT2来实现温度保护功能?  

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    根据产品说明书第27页的设计示例、10k Ω 103AT 热敏电阻应该可以正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢分享、我是否可以知道 TI 是否有测试波形来显示此功能? 我们使用10K NTC 来检测温度、但它在一定范围内似乎不起作用、我的意思是基于计算的充电器应在35~30°C 的温度下进行保护

    但事实并非如此、我们想知道是否有任何配置设置或一些硬件解决方案也可用于禁用此功能?

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    很遗憾、我没有该旧器件的测试波形。  下面的链接是用于访问 BQ2413x/7x 设计计算器的链接。  我复制了 BQ24130选项卡中的 TS 电阻器计算部分、并获取数据表示例值。 我仅更改了 VTCO 以匹配 BQ24105规格表中的 VTHF %。

    如果公式/计算器给出负值、则该热敏电阻(或处于 R_COLD 或 R_HOT)与充电器的 TS 引脚不兼容。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC244

    要禁用 TS 功能、请在 VTSB 和 TS 及 GND 之间安装相同大小的电阻器。

    此致、

    Jeff