This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612

Guru**** 2382470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412707/ucc24612-ucc24612

器件型号:UCC24612

工具与软件:

请告诉我、使用具有40V 输入电压的 UCC24612同步整流器是否可以?? 以及是否可以通过 REG 引脚控制该整流器的开/关??? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitalij:

    对两者都是。 这里是一个 应用手册 、介绍了如何扩展覆盖范围。 如果将 REG 引脚接地、器件将被禁用。

    我希望这能解答您的问题。