This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:开关频率设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412347/tps552892-q1-switching-frequency-setting

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892、TPS55289

工具与软件:

您好、TI 工程师。

应用 TPS552892、如下所示。
一个问题是、在数据表中、由于功率损耗、建议将频率设置为低于500kHz。
是否有一个应设置为低于500kHz 的特定功耗值(电流值)?

※TPS225892
-输入电压: 12V/输出电压11V/电流:最大 4A

考虑到 EMI、我想设置频率以避开 AM 频带。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seunbo:

    为了避免调幅频带、我们通常建议使用400kHz 和2.2MHz。 由于电流值还涉及输入和输出电压、因此没有具体的电流值。 要点是热性能。

    在这种情况下、我建议您选择400kHz 以实现热性能。 以下是 TPS55289 EVM 400kHz 测试结果。

    此致、

    Mulin