This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287502不会启动

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412182/ucc28750-ucc287502-will-not-start

器件型号:UCC28750

工具与软件:

UCC287502不会启动。

我在 Webench 上创建了设计、并严格遵循。

直流输入为650VDC、3安培时输出为6VDC

来自泄放电阻器的 VDD 上的启动电压仅达到0.8VDC

即使对 VDD 施加12VDC、也无法运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的电路以供回顾。