This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:针对 UV LED 应用的不带感测电阻的 LED 驱动器 IC 的请求

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS92201, TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411202/tps92200-request-for-led-driver-ic-without-sense-resistor-for-uv-led-application

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS92201TPS92612

工具与软件:

您好、TI 社区:

我目前正在工作一个涉及用大约500mA 的电流驱动一个 UV LED 的项目。 我正在寻找一款合适的 LED 驱动器 IC、该驱动器不需要感应电阻或任何形式的电流感应(高侧或低侧)。 我的应用需要使用最少的元件进行简单的设计、并且我希望避免在电路中使用任何感应电阻器。

您能否推荐任何满足此要求的 TI LED 驱动器 IC? 驱动器应向 UV LED 提供恒定电流、而无需外部电流检测元件。

非常感谢您提供任何建议或设计建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我想知道我们是否讨论与此 E2E 主题相同的主题- TPS92200:PCB 布线阻抗对 TPS92200D1DDCR 和 LM3414MRX/NOPB 检测电阻的影响-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您是否仍然希望改进您的 TPS92200设计? 或者您现在只想使用没有传感电阻器的驱动器吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!
    感谢您的快速响应,是的,我在谈论这个主题.
    问题是,我不能遵循布局指南和使用开尔文连接,因为布局限制,如板必须只有一层和组件放置的 UV LEDs 固定在特定的位置为 UV 分布,和一些 MFR 限制. 所以,我 想一个没有感应电阻器的驱动器是自由的元件放置,不受布线阻抗的影响-特别是通过所有电路到负电源的接地区域-接地布线增加了电阻到感应电阻支路,所以 LED 输出功率降低。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    提高电流精度的 PCB 布局的关键是至 最小化 从输出电源布线上的检测点到检测电阻器正点的迹线  从检测电阻器负极端点到 LED 驱动器接地引脚的迹线 .

    其他迹线对电流精度不重要、例如从 LED 阴极到检测电阻正点的迹线或从输出电源迹线上检测点到 LED 驱动器 FB 引脚的迹线。  

    您可以根据上述几点来优化布局。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    感谢您的快速响应 、
    因此、对于 UV LED 应用来说、没有没有没有没有没有带感应电阻器的 LED 驱动器 IC、无论光学 UV LED 放置设计以及 PCB 层和 MFR 限制如何、我都必须遵循 IC 布局指南?

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    您能分享一下电源的电压吗? 我们下个月将向 RTM 发布新器件、TPS92201 (SOT 版本)、1.6mmx1.6mm、这可以帮助您节省一些面积。 此外、如果您可以选择较小的电感器、也可以节省一些 PCB 面积。  

    对于其他类型的选项、您可以考虑线性 LED 驱动器、例如双通道(250mA /通道)电流源 TPS92622或单通道电流源 TPS92612。 这些选项不需要使用感应电阻器来确定输出电流。 但它们需要其他外部元件、而这些元件也可能受 PCB 尺寸的限制。  

    谢谢!  

    此致!  

    John、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    感谢您的快速响应,我的应用程序有2个版本: 12V 和24V 电源与 UV LED 的 VF 6V,和 IF 最大500mA .

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    明白了。 您可以考虑具有优化布局或线性 LED 驱动器的 TPS92200。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。