This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:输出电压为0V 或者0.7V。 是否需要故障排除方面的帮助?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410317/tps631000-output-voltage-is-either-0v-or-0-7v-need-help-in-troubleshooting

器件型号:TPS631000

工具与软件:

您好!

我已经使用 TPS631000设计了一个降压/升压电路。 输入电压范围为2.3至4.5V。 输出设置为3.3V。 连接的负载消耗的最大电流为0.2A。  

问题是:在空载的情况下、我在启动电路板时、某些电路板的输出电压是0V 或0.7V。 PFA 电路原理图和 PCB 布局。

如果你帮我解决问题、那将会非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod。

    建议重新设计、因为器件损坏的潜在风险很高。

    首先、在原理图中、输入电容器由二极管连接到器件、没有其他输入电容器直接连接到器件。 这非常危险、因为输入引脚处的尖峰可能太高而无法损坏器件。我不确定为什么实现了该二极管、如果可能、请移除该二极管、并将另一个电容器尽可能靠近器件放置。

    对于布局、建议您可以将 DS 中的布局示例作为参考  

    对于您遇到的问题(输出异常)、我担心设备已损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。

    我更新了电路板并根据需要进行焊接。 但输出仍为0V。 需要更多见解。 您可以建议一个替代器件型号吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vinod、

    我认为这不是关于替代器件、但我们应该首先知道根本原因。  

    • 布局仍然不好、您是否能够严格遵循数据表中的布局示例、并在开始构建 PCB 之前向我发送设计文件?
    • 您能否分享电感器的器件型号? 我需要确保电感器的饱和电流对于此器件足够高。

    别担心、该器件不会被任何理由损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尚未开始重新设计 PCB。 您首先想了解根本原因。

    电感器 PN 为  DFE18SAN1R0ME0L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vinod、

    好的、R18是否正确? 它应该是510k、但此电阻器的顶部标记不是510K、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有同样的疑问,但我已经脱口而出,用万用表检查。 电阻是510k。

    然后我把它重新结合起来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    好的、您发现器件有一些损坏吗? 我的意思是某些引脚在未通电的情况下短接至 GND。 通常是 Lx1和 Vin 引脚。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    该器件现在可以正常工作。 IC 的焊接未正确。 我们最后没有做更好的焊接工作、对此深表歉意  

    感谢您提供的所有支持和见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    非常好的消息、非常感谢、 提醒一下、以 DS 中的设计示例作为参考总是启动您的项目的好主意。

    此致

    TAO