This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:LP5812/LP5810

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410336/lp5812-lp5812-lp5810

器件型号:LP5812
Thread 中讨论的其他器件:LP5810

工具与软件:

将 LP5810设置为直接驱动模式   内容  还是自动控制?  直接驱动模式是否指模拟调光模式?

我尝试了以下设置、但 LED 指示灯不亮。 我确信寄存器配置成功(读取和写入正常)。

  1. 启用器件:设置 chip_en = 1h (将01h 写入寄存器<0x000>)
  2. 将 LED 驱动模式设置为直接驱动模式:设置 led_mode = 0h (将00h 写入寄存器<0x002>)
  3. 发送更新命令以完成上述配置设置 (将55h 写入寄存器<0x010>)
  4. 启用全部4个 LED: 设置 LED_en = 1h (将0Fh 写入寄存器<0x020>)
  5. 在 MANUAL_MODE 中设置所有 LED 的5mA 峰值电流: 设置 manual_dc = 32h (将32h 写入寄存器<0x030~0x033>)

即使在直接驱动模式下工作(模拟调光)、是否需要在 寄存器<0x040~0x043>中设置 PWM 占空比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    是的、请在寄存器<0x40~0x43>中设置 PWM 占空比、您将看到 LED 亮起。

    手动模式和自动模式的区别在于动画功能。 如果您有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 LED 亮起。