This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:有关温度保护的疑问

Guru**** 2586745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412082/bq78350-r1a-doubts-concerging-temperature-protection

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940

工具与软件:

大家好、我之前看过 BQ78350技术指南、并且看到可以通过 SMBus 开启或关闭 FET (见下图)、但我对根据 AFE 测量的温度来开启/关闭高侧 FET 不感兴趣。  

我想知道如果没有 将热敏电阻连接到电池和模拟前端 bq76940、会发生什么情况。 我不知道在这种情况下、不仅要为导通高侧 FET、还要为 BQ76940的其他功能(例如估算剩余 电池容量、甚至是使用 AFE 的内部传感器)强制使用 AFE 的内部温度传感器、 bq78350的一些功能(例如估计剩余电池容量)没有意义、这是因为测量的温度不是来自电池的温度、而是来自模拟前端裸片的温度。

简而言之、我想知道如果没有将外部热敏电阻连接到 AFE 会发生什么情况、因为 目前无法将温度传感器连接到 AFE。 (但我使用其他传感器来测量电池温度)。


感谢您提供的任何帮助。
Juan。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果温度测量值未反映电芯温度、则保护器和监测计都无法正常工作。 必须将 AFE 安装在足够靠近电池的位置、以便测量电池的温度、或者使用外部热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dominik、我想知道是否可以使用保护器功能(例如禁用保护器等温度保护功能除外)、并且考虑到 AFE 使用外部热敏电阻时完全需要电量监测算法? (现在我将 AFE 安装在靠近电池的位置、但不直接安装在电池上方、因此我想知道精度损失是否可以接受)(很遗憾我坚持只想确保除了将热敏电阻连接到 AFE 之外没有其他选择、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以禁用保护功能。 请参阅 TRM、3.1.2。

    只要温度为+/- 5摄氏度、测量精度通常是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Dominik 的回答!