This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502齐纳二极管位置(MOSFET 保护)

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412174/lm74502-lm74502-zener-diode-location-mosfet-protection

器件型号:LM74502

工具与软件:

您好!

我愿意使用 LM74502、我要使用的 MOSFET 是 DMN6040SSS-13、其最大 Vgs 为10V

正如我在 GATE 和 SRC 引脚之间的数据表中读到的、我想放置一个7.5V 齐纳二极管来保护我的 MOSFET、但在这种情况下我没有获得二极管的方向。

我的输入电压为48V。

您能为我提供以下详细信息吗(齐纳二极管的确切位置和方向)

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是正确的还是相反方向?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    您的方向正确。

    此致、

    Shiven Dhir