This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631013:Vout = 5V 效率数据

Guru**** 2518740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412002/tps631013-vout-5v-efficiency-data

器件型号:TPS631013

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否获得 Vout = 5V、负载10~500mA、Vin = 3.3/3.7/4.0/4.4V 负载效率数据可供客户参考?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    做得怎么样?  这是一个很长的时间从我们上次对话。

    之后的图片是基于5.5V 输出电压的效率、我想您可以将其作为基准

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我很好。

    感谢您的分享。 我将让客户检查这一点。

    如果有任何其他问题、我会告诉您。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、然后我将首先关闭此主题、一旦客户有其他问题、您可以重新打开它。

    此致

    TAO