This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:TPS22950 RCB 澄清

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification

器件型号:TPS22950

工具与软件:

尊敬的 TI 电源 开关教授:  

根据 D/s、RCB 阈值为~40mV、因此大致反向电流限制为900mA。

问题1: 对我来说、我可以将其用于双向电流、例如使用500mA 的方式充电 Li+、不会有任何问题。  


Q2 : 您能否确认以下条件满足绝对最大值,并且不会通过反向电流(仅泄漏,而不是900mA 阈值)。   

输入电压:0 (直流)
VOUT:0->5V 斜坡。  
EN:连接低电平。  

我从 d/s 中假设没有反向电流、器件将能够正常运行。 启用输入时、900mA RCB 阈值适用。  


Q3:关于使用 ILIM 电压进行粗略电流检测、您有没有广泛的指导?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="60969696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification》]]根据 D/s 计算的 RCB 阈值~40mV、因此反向电流限制大致为900mA。
    [报价]

    是的、是这样。  

    [报价用户 id="60969696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification "] 问题1: 对我来说、我可以将其用于双向电流、例如使用500mA 的方式充电 Li+、不会有任何问题。  [报价]

    是的、因为这不会触发 RCB

    [报价用户 id="60969696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification "] Q2 : 您能否确认以下条件满足绝对最大值,并且不会通过反向电流(仅泄漏,而不是900mA 阈值)。   

    输入电压:0 (直流)
    VOUT:0->5V 斜坡。  
    EN:绑定低[/报价]

    只要满足 Vout-Vin 阈值、该器件就应具有常开反向电流阈值、即使 EN 和 Vin 为低电平也是如此。 我最后再验证一下  

    [quote userid="6096966" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification Q3:关于使用 ILIM 电压进行粗略电流感应、您有什么广泛的指导吗?

    由于这并非专为监测电流而设计、但在内部将具有检测 FET 和比较器、因此这应与通过 mainFET 的电流相关联。 我们目前没有任何相关指南、建议您对此进行评估。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification/5400434 #5400434"]

    只要满足 Vout-Vin 阈值、该器件就应具有常开反向电流阈值、即使 EN 和 Vin 为低电平也是如此。 我最后再验证一下  

    [报价]

    谢谢、我将等待您的回复、但我希望当 EN 为低电平时、反向电流始终会被阻止、而没有阈值。  

    我知道这个功能来自背栅开关、我真的不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USERID="609696" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409752/tps22950-tps22950-rcb-clarification/5400475 #5400475"]谢谢您、我将等待您的回复、但我希望当 EN 为低电平时、始终阻止反向电流而无阈值。  [报价]

    我需要一些时间来验证这一点 请期待我的下一个答复星期四 EOD。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在最后执行此测试、并且在所有条件下进行测试时未看到任何反向电流。

    此致、
    Arush