This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:BQ25302:当/EN 为高电平(禁用)时、Q1 (从 VBUS 到 PMID 的输入 FET)是否被禁用?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411494/bq25302-bq25302-is-q1-input-fet-from-vbus-to-pmid-disabled-when-en-is-high-disabled

器件型号:BQ25302

工具与软件:

你(们)好、

当/EN 被拉至高电平时、BQ25302被禁用。 这会禁用充电器功能并可用于复位故障条件。

当/EN 为高电平时、是否也禁用 Q1 (从 VBUS 到 PMID 的输入 FET)?

在该应用中、PFET (Q4)用于 外部电源路径、并且微控制器由 PMID (VSYS)供电。 如果微控制器将/EN 引脚拉至高电平且 Q1关断、则将通过 Q1的体二极管为其提供更大的压降(这种情况并不理想)。 我在数据表中找不到有关 FET 体二极管的任何规格。

提前感谢、

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pieter:

    充电器的工作条件有哪些、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VPMID 和 IPMID? 您有何顾虑?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    VBUS =+4.4V 至+5.25V (由 USB 供电)。 VBAT = 3.3V 至4.2V (锂离子电池)。 IPMID =将0mA 更改为500mA。

    我只想知道:当/EN 为高电平时 Q1是否关断? 如果需要、Q1的体二极管的规格是什么? 电压降和通过体二极管的最大电流?

    提前感谢、

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pieter:

    Q1应关闭。

    谢谢!

    宁。