This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26621

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411788/tps2662-tps26621

器件型号:TPS2662

工具与软件:

您好!

我对"关断引脚"(引脚4)有一个疑问。

1、 上拉电阻拉的内部电压"AVDD"的值是多少?

2.查看下面的原理图和连接,当我在我的设计中使用,让我知道这是否好?

  看到二极管和我使用的电压...

谢谢

Arie Gez,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    SHDNb 引脚处的确切电路如下所示。 AVDD 的典型值为4.275V。  上拉电阻将为900k Ω、直到 SHDNb 引脚电压达到2.7V、之后为200k Ω

    请检查 SHDN 引脚处的二极管连接。 您能解释一下如何使用 SHDN 引脚吗?

    谢谢  

    Amrit