This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:这是关于 LM5013设计的问题。

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410628/lm5013-this-is-a-question-about-lm5013-design

器件型号:LM5013

工具与软件:

你好。 我叫 Myungsu Kim。
直流/直流转换器电路通过 LM5013并使用 TI 提供的设计工具进行设计。 
设计了 PCB 并将元件组装为样片、在测试过程中、向两个样片施加输入电压时损坏了 LM5013芯片。 
一枚芯片爆炸、一枚起火。
输入/输出条件为:
输入电压设置为 DC76V、输出电压为 DC48V、输入电压由连接电池供电。 
输入电压是使用连接器提供的、但尚不清楚是否先连接了+电压、之后连接了-电压。 
我不知道这是不是原因,但我想知道什么问题可能导致这种现象。 
我正在上传随附的电路图和 CAD 数据。 
请查阅 
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在有问题的两个样片中、LM5013芯片的引脚2和3附近发生了销毁。 之后、引脚1和引脚2与3之间发生短路。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    该问题可能是热插拔期间的输入电压瞬态造成的。 您是否可以在启动期间测量输入电容器 C2、开关节点和输出电容器上的输入电压?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我不明白你的意思。 您能轻松解释一下吗? 
    您要根据参考编号测量哪个器件?

    谢谢!

    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想测量什么基准? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2的+侧为黄色波形、C6的+侧为浅蓝色。 
    第一张图片是输出正常时、下图是 LM5013芯片损坏时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    在发生故障的情况下、输入电压处于 ABS 范围内。 根据上面的波形确定了最大限值。 这也可能是由于示波器的采样限制。 我希望你们做几个实验。  

    1.利用现有的原理图和布局、利用10usec/20usec/100usec 的时间标度捕获输入电压(C2电容)和 GND。   

    2.如果电池到器件输入端之间有很长的电缆来抑制 LC 振荡、建议在 LM5013的输入端使用电解电容器。 尝试将33uF/47uF 电解电容器与 C2电容器并联焊接。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    你,我会做你说的。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我将 C2值从2.2uF 更改为47uF、然后对其进行测量。
    我们能够获得稳定得多的值。
    在随附的图片中、第一张图片是 C2设置为0.1uF 时、 
    第二张图片是2.2uF、第三张图片是47uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间是在500us 下测量的。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还将上传10us 处的测量值。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一张图片显示 C2设置为2.2uF、第二张图片显示 C2设置为47uF。 
    在我看来、选择 C2作为47uF 是没有问题的。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请务必了解、该问题可通过更改输入电容值来得到解决。 始终建议将电解电容器放置在器件的输入端以抑制 LC 振荡。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitya: 

    感谢你的帮助。 我们再做一些测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitya: 

    我制作了多个样片、并将 C2替换为47 μ F 进行了测试。 不过、 
    在两个样本中、LM5013芯片的引脚2和3与之前一样断开、导致接地引脚和短路。
    我正在附上这次拍摄的照片。 请查阅
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄色波形是输入电压 DC75V、浅蓝色波形是输出电压48V。 
    但当发生故障时、图中的最高值会立即上升到72V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是奇怪的。 输入电压非常稳定。 不过、大约700us 的输出电压正常软启动、然后突然出现输出电压过冲、导致输出电压达到大约70V。 您能否测量开关节点波形以及输入电压和输出电压以进行进一步调试?

    BTW、您在多少块电路板上看到此问题、故障率是多少?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitya: 
    您在谈论开关节点波形的哪个部分? 
    您能告诉我确切的位置吗?
    测试了四个样本测试数量和缺陷数量、其中两个存在相同的缺陷。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请参阅下面用红色标记的图像。 这是直流/直流转换器的开关节点的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电源方法首先使用连接了2触点机械开关的电缆连接到测试样本 
    然后打开/关闭开关、为测试样本供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在随附的图片中、数字1和2是​​开关节点的输入电压和测量值、 
    数字3和4是​​开关节点的输出电压和测量值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次给你发送第四张照片。 这是一个错误的画面 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些图片是四个样本中未损坏的样本的测量波形。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为测试样本提供输入电压时、将捕获并附加有关样本故障时间的图片。 
    黄色波形是输出电压、浅蓝色波形是开关节点波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查阅 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ">e2e.ti.com/.../lm5013-i-have-a-question-regarding-lm5013-please-review" 主题中进行后续操作。