This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:处理更高输入电压的替代方案

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS922055, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412249/tps922055-alternative-to-handle-higher-input-voltage

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS92640、TPS92641

工具与软件:

您好!

我正在寻找 TPS922055的替代器件(但功能相似)、该器件可以处理65V 至70V 范围内的更高输入电压。 在我的应用中、我有两个激光二极管组、每个组都有 RGB 通道。 以下代码段显示了一个激光组的正向电压(Vf)。

当我 串联两组时、红色/绿色通道的最大电压达到67V。

此外、您能否解释为什么 LED 的阳极连接到 TPS922055的 VIN 引脚(尽管它控制低侧)?

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    [报价 userid="566988" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412249/tps922055-alternative-to-handle-higher-input-voltage 我正在寻找 TPS922055的替代产品(但具有相似的功能)、该产品能够处理65V 至70V 范围内的更高输入电压。

    请看一下 TPS92641/TPS92640。

    [quote userid="566988" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412249/tps922055-alternative-to-handle-higher-input-voltage。此外、您能解释为什么 LED 的阳极虽然控制低侧、但却连接到了 TPS922055的 VIN 引脚吗?

    TPS922055是一款浮动降压开关型 LED 驱动器。 您想了解此类浮点降压拓扑相对于 传统降压拓扑的优势吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常好!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请参考我的以下评论:

    与传统降压拓扑相比、浮动降压拓扑的优势包括:

    • 无需更昂贵的高侧 PFET (与高侧 NFET 相比)。
    • 无需自举电路和自举电容器(与高侧 NFET 相比)。
    • 理想情况下、它允许 在 输入电压非常接近 LED 灯串电压的应用条件中实现100%开关占空比。
    • 它适合一些特定的应用场景、例如、LED 模块采用共阳极配置时。

    此致、

    Steven