This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:为什么 UCC28180在整流桥后面添加一个4.7uF 电容器?

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411906/ucc28180-why-does-ucc28180-add-a-4-7uf-capacitor-after-the-rectifier-bridge

器件型号:UCC28180

工具与软件:

典型的 PFC 被直接接至整流桥后面的升压电感器。 为什么 UCC28180在整流桥后面添加一个4.7uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom Tom、

    如果桥式整流器和升压电感器之间没有电容器、则该节点上会产生大量纹波。 这种增加的纹波可能使其难以超过大于0.9的功率因数目标。  

    根据负载的不同、如果没有该电容、后续的直流/直流级可能会在每个开关周期中察觉到欠压。 在下图中、随着 RL 减小(即负载增大)、峰间纹波将增加。 最坏的情况、可以变为零:

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom Tom、

    不幸的是、我的同事误解了您所指的应用程序、并提供了错误的指导。

    对于升压-PFC、二极管电桥后应具有非常小的电容、但使用少量电容有利于将一些高开关频率电流脉冲从 EMI 滤波器中转移出去、尤其是在 TM (CrCM、BM) PFC 运行模式下。  每个300W 负载功率的典型值可能约为0.1uF、但这不是必需的。  

    4.7uF 是电容过大、除非(使用线性调节) PFC 功率~15kW。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!