This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:热关断温度

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411180/tps7a45-thermal-shutdown-temperature

器件型号:TPS7A45

工具与软件:

嗨、团队:

请告诉我 TPS7A4501的热关断温度。

在实际负载短路测试中、输出在大约175°C 时反复开关。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Kobayashi- San、

    TPS7A45不像许多 LDO 那样具有热关断功能。  该器件的主要热保护功能是在输入到输出电压增加时降低电流、以使功率晶体管保持在安全工作区域内。  在特定条件下、可能会导致锁存;不过、在大多数情况下、这不是闭锁热保护。  如需更多信息、请阅读产品说明书的第8.3.3节。

    "在实际负载短路测试中、输出在大约175°C 时反复打开和关闭"-这是测试程序、还是器件实际表现如何? 建议的 工作结温范围在125 °C 处达到最大 值、绝对最大值为150 °C 。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    ・在负载短路测试中、器件在175°C 下保持稳定、但输出是否会因温度而关闭?

    ・数据表中的 SOA 图是否会在环境温度升高时进一步降低电流?

    我知道器件的工作温度、但由于可能存在负载短路、因此我需要知道其行为方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了限制散热、SOA 保护允许在小输入到输出差分电压条件下提供更高的输出电流、并在高输入到输出差分电压条件下提供更小的输出电流。  热关断的理念是在达到特定内核温度时将输出电流降至零、甚至不再允许最小的输出电流流动、以防止内核损坏。 相反、在该器件中、电流限制会随着热耗散的增加而动态降低、直到工作电流达到该限制并且器件关闭。  

    随着环境温度升高、该器件可保持更多热量(不容易冷却)。 因此、与较低的温度相比、电流限制会降低得更多。