This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3896:TXB0108中未使用引脚的状态

Guru**** 2617675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411802/tps3896-state-of-the-unused-pins-in-txb0108

器件型号:TPS3896

工具与软件:

您好!

我们计划将 TPS3896PDRYT 用于我们的应用。

我们是否可以继续将 CT 引脚连接为 NC、以及在 CT 引脚上没有连接电容器时的复位延时时间。

此外、我们计划使用80K 和10K 电阻器来设置4.5V 的阈值电压。 对于该配置、我们可以将 CT 引脚保持断开状态吗。

指导我们解决这方面的问题。

此致、

拉维卡德兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ravicandraan:

    感谢您的提问!

    请在下面的中查找推挽输出拓扑的示例连接、并确保启用器件以实现适当的 SENSE_OUT 行为。 您可以根据复位要求连接电容器或将其保持开路状态。  

    如果您保持 CT 引脚断开、在这种情况下、复位延时时间将为 tpd (r)、通常为40us。  

    您只需知道 R1和 R2可以具有高值(>RPS389x 100 kΩ 系列的电阻分压器)、以更大限度地降低低检测输入电流产生的电流消耗、而不会给 RPS389x 系列的电阻分压器增加显著的误差。 查看建议运行条件表、会发现最大电流 I sense 为1 mA。

    此致!

    Sila Atalar