This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:用于 VDD / VSS 引脚的本地旁路电容器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412224/ucc21530-local-bypass-caps-for-vdd-vss-pins

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件:TIDM-02009

工具与软件:

数据表中的第10节建议在 VDD 和 VSS 引脚上尽可能靠近器件添加本地旁路电容器、这也显示在评估卡 UCC21520EVM 上。 如果驱动 SiC 器件(在这种情况下、VSS 将为器件提供负偏置)、是否仍建议将这些本地旁路电容器从 VDD 连接到 VSS、或者它们是从 VDD 连接到双路输出电源的公共端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriela、

    正确、如果使用负偏置、那么理想情况下它们不会连接到 VSS。

    TIDM-02009参考设计在 VSS 上对 UCC21530驱动器使用-4V 负偏置。

    链接: https://www.ti.com/tool/TIDM-02009 

    可在直流/直流栅极驱动器原理图下找到使用 UCC21530的原理图。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki