This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输入电容器和输出电容器 Webench 建议

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411011/lm5164-input-capacitor-and-output-capacitor-webench-suggestions

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

我们使用 LM5164进行设计、并从数据表和 Webench 中获取混合信息。

对于输入电容器、webench 显示为2.2uF。  但是、当我们"选择替代方案"时、它显示了有效电容仅为0.39uF 的解决方案。 (下图如下)

对于输出电容器、webench 显示为10 μ F、但替代解决方案的有效电容低至1.1uF。 (下图)

>>> 输入电容器>>>

>>> 输出电容器>>>

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    输入可以输出电容器很可能为低电平。  CIN 需要承受 RMS 纹波电流、并且具有较小的电容值、输入纹波电压将会产生较大的纹波电压。

    输出电容将降低纹波电压、而单端性能不像固定频率控制方案那样低以确保稳定性...  我会坚持使用建议值、而不是挑选最低值、即使这可能可行。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、您说的是 LM5164上没有 Cin 和 Cout 的最低要求。

    我们需要关注的是输入电容器纹波、输出电容器纹波和负载阶跃瞬态响应来确定稳定性、对吗?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    根据规格要求、有一个最小值。  最小值由 Rm 纹波电流和 CIN 的 Vin 纹波要求以及 COUT 负载阶跃瞬态的稳定性、纹波电压和电压扰动要求决定。

    WEBENCH 会向您提供这些绝对最小值、陶瓷降额和基准测试结果将遵循这些标准。  建议使用建议的值并从那里转至。

    希望这有道理。

    David。