This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431B-Q1在10°C 至50°C 温度范围内的最坏情况电压偏差

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411276/tl431-q1-worst-case-voltage-deviation-of-tl431b-q1-in-the-temperature-range-10-c-to-50-c

器件型号:TL431-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找 TL431B-Q1在10°C 至50°C 温度范围内的最坏情况电压偏差的计算方法。 整个温度范围显示了34mV 的最大偏差。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KC、感谢您的问题!

    TL431B-Q1在10°C 至50°C 温度范围内的电压偏差应小于最大偏差。  我只想看看您为什么不考虑34mV、因为它是更糟糕的情况?

    如果您需要更准确的估算、或许该图也能帮助您了解电压随温度的变化情况。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、基本而言、我们的子电路将仅在此温度范围内有效、因此我们需要考虑这一点。 但是、该图与规格中的数据(  ±34mV)不匹配、因为最大偏差值在我们的计算中非常关键、我们需要应用精确的值。 可能是 Vref = 2495mV 的偏差 可能为±4mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KC:  

    我预计基准电压值的典型偏差(即  Vref = 2495mV)为 ±14mV。

    此致!

    Sila.