This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:原理图和功能验证。

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410292/ucc27517-schematic-and-functional-verification

器件型号:UCC27517

工具与软件:

您好!

我将在低侧配置中使用 UCC27517DBVR 来驱动6个 NMOSFET (AOTL66912)、用作电池保护板的开关。 请求团队验证原理图是否正常。 DSG_CTRL 连接到一个 MCU GPIO、具体思路是、如果 GPIO 被驱动为高电平(至3.3V)、MOSFET 将打开、路径断开。 另请验证 IC 是否能够轻松驱动所有6个 MOSFET。 如果需要完整的原理图、我可以通过私人消息进行共享。



谢谢。此致、
Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    感谢您关注栅极驱动器、

    TI 专家将在星期一之前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请求您提供最新信息。

    谢谢!

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    对于延迟、我们深表歉意。 已将主题分配给合适的专家。 请允许我们在明天的达拉斯时间下班前与您联系。 感谢您的理解和耐心。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    是的、您可以使用 UCC27517作为反相输出、当输入为高电平时、该输出为低电平。 所有栅极驱动器都可以用于并联驱动多个 FET、但请记住、每个额外驱动的 FET 将降低驱动强度、这会影响 FET 的开关速度。

    您的栅极驱动器设计对我很好。 如果可能、我会在 IN-引脚上放置一个小型滤波器、以滤除任何可能耦合回输入端的潜在噪声。 介于10-100欧姆之间的电阻器值和10-100pF 之间的电容器值就足够了。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubas、您好!

    请在下面找到经过编辑的原理图

    只想提请您注意、我将静态切换负载。 IN-引脚不会是 PWM 信号。 此外、IN-引脚连接到 MCU 的 GPIO 引脚、高电压将为3.3V。 您能否再次确认这些条件是否正常?

    谢谢。此致、

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith

    是的、这些条件适用于 UCC27517。 原理图看起来很好。

    谢谢!
    Rubas