This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:栅极驱动电压不随使能信号而变化。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411221/tpsi3052-q1-gate-drive-voltage-is-not-following-the-enable-signal

器件型号:TPSI3052-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在为交流输入电压范围为90VAC 至180VAC 的300V 系统寻找有源高侧预充电 MOSFET 驱动器、后接二极管桥式整流器。 我发现此驱动器适合我的应用、

2.但在仿真中、栅极驱动信号并不遵循使能输入指令。 您能帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avavind、

    感谢您通过 E2E 联系我们的团队。  

    我在 PSpice for TI 中进行了类似的设置。  

    请注意、时间标度不同且 NFET 不同。  

    我还附加了存档文件。  e2e.ti.com/.../TPSI3052_5F00_E2E_5F00_317.zip

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier