This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:ID 引脚从不变为低电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411049/hd3ss3220-id-pin-never-goes-low

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

ID 位从不会变为低电平。  已尝试插入拇指驱动器并连接另一台主机。

原理图如下所示。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ID 上的上拉比较强。 您应该使用200K 的上拉电阻、而不是4.75K 的上拉电阻。

    2.在 ID 引脚为高电平时是否启用了 VBUS?

    3.根据 ADDR 引脚、HD3SS3220处于 I2C 模式。 您要对器件进行哪些写入?

    这是否与 此 E2E 博文中讨论的设计相同? 如果您想改用此主题、我可以解决该问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    1. 将上拉电阻更改为了200K。  ID 引脚始终不会变为低电平。

    2. USB01-VBUS 在复位后变为高电平并保持高电平。

    3. 这可能是一个问题。  设计人员预期上电复位状态为 DRP。  目前我们没有使用 I2C 总线。

    它与您在强调的这篇文章中讨论的设计相同。

    在未插入任何器件的情况下、CC1和 CC2都为低电平。  DRP 是否应该有高电平周期?

    我曾尝试将设计作为主机插入 PC、将其视为 UFP。

    CC1为1.7V、CC2为0V

    翻转 USB-C 连接器会导致:

    CC1为0V、CC2为1.7V

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    [报价 userid="531669" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411049/hd3ss3220-id-pin-never-goes-low/5406840 #5406840"]在 CC1和 CC2未插入任何芯片时、CC1和 CC2均为低电平。  DRP 是否应该有高电平周期? [报价]

    是的、当 HD3SS3220配置为 DRP 时、您应该会看到 CC1/2线在0V 和5V 之间交替变化。 默认情况下、即使在 I2C 模式下、HD3SS3220也会根据端口引脚设置角色。 由于端口作为 NC、所以它应该作为 DRP 运行。

    未插入任何插件时:

    • VDD5应为5V
    • ENn_CC 应被拉/驱动为低电平
    • Type-C VBUS 应该为低电平
    • CC1/2应在0和5V 之间交替(DRP)

    您能否检查在未连接状态下 VBUS 和 ENn_CC 电压是否正确?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    事实证明 ENn_CC 电压未处于正确状态。

    纠正了这个问题后、就开始按预期工作了。

    谢谢

    Jeff