This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:波特图队列

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412059/lm25149-q1evm-2100-bode-plot-quetion

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100

工具与软件:

嗨、团队:

我使用了 Bode100测试 EVM 的频率响应。 VIN=18V、8A 电阻负载、相位从-10°开始、并在交叉频率(仅为29kHz)下达到80°。

您能说明一下测试图和数据表图之间的区别吗?

非常感谢。

此致!

Yian Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在非常低的频率下出现的奇怪相位图可能是连接到该节点的内部电路的赝像。

    此外、在如此低的频率下很难进行准确的测量。

    具有良好的带宽和相位裕度、所以您的应用应该是稳定的。

    谢谢