This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用问题

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409495/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

大家好、我正在将 bq40z50-R2芯片用于2S1P 电池组。 现在我希望电池组能够在插入电源器件时主动开启放电 MOS、然后在拔下器件后自动关闭放电 MOS。 该芯片能否满足我的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    是的、您应该能够使用 PRES 功能来实现此目的。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我找到了压力销。 我是否知道如何使用它? 根据规格表、如果引脚处于低电平、则 OperationStatus ()[PRES]=1、并且充电和放电 MOS 开启;如果引脚处于高电平、则 OperationStatus ()[PRES]=0、这意味着充电和放电 MOS 关闭。 请问我的理解是否正确。 PRES 引脚是在内部上拉的、还是外设电路中需要高电平设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    是的、您的理解是正确的。 这需要用到外设电路。 PRES 引脚可以连接到使该引脚接地短路的按钮。 我建议查看 BQ40z50 EVM 的原理图。  https://www.ti.com/lit/ug/sluuav7c/sluuav7c.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我设计的原理图如下所示。 请帮助检查是否有需要修改的区域、然后重点检查 PRES 引脚的设计是否能够实现以下效果:插入器件来开启充电和放电 MOS、拔下器件来关闭充电和放电 MOS。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    请允许我花些时间复查原理图。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、

    请继续帮助检查原理图设计是否合理。 此外、我在规格表中发现 PRES 引脚每秒收集4次电平。 如果所有电平都为高电平、则 OperationStatus ()[PRES]=0、如果所有电平均为低电平、则 OperationStatus ()[PRES]=1。 如果此引脚用作插入器件检测功能、则是可靠的。 不过、我的应用场景是在小型无人机上、我担心插入检测端口可能会在飞行过程中断开连接以及出现电源故障。 该功能能否检测彼此之间的通信、例如在通信中未检测到 PRES 引脚电平的变化、在没有通信的情况下再次进行检测、或者延长采样时间以使检测更可靠? 或者、您能为我提供一些保护方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    PRES 引脚的行为将如您发送的屏幕截图中所述。 此行为无法更改。 PRES 引脚无法检测通信。 但是、您可以使用主机 MCU 来检测来自器件的通信。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、

    我还需要一个具有平衡电压和自放电能力的电池单元、并在充满电的存储期后降低功率、以防止充满电的存储对电池单元造成损坏。 我在 BQ40Z50-R2规格书中找到了电池平衡功能、我可以问一下自放电是否对应于睡眠平衡功能吗? 相关信息如下面的屏幕截图所示。 请帮我确认。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    我不确定我是否完全理解。 充电最频繁的电芯将会自放电至其他电芯。

    此致、

    Ian