This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:反向电压输入

Guru**** 2518360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411283/lm2841-reverse-voltage-input

器件型号:LM2841

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在针对其应用起诉 LM2841。  

- 24V 输入/5V 输出  

对于 UL 认证、他们在反向输入电压注入 VIN 端口时要求 LM2841运行。  

如果客户将 GND 连接到 VIN 端口、将24V 输入连接到 GND 端口、LM2841的预期运行是什么? 损坏还是不损坏?   

我认为器件上有损坏。 请告诉我您对反向电压输入保护方法的看法。  

是否有任何具有反向输入保护功能的器件? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件上没有反向电压保护。

    在 VIN 引脚上施加较大的负电压会损坏器件。

    VIN 引脚可以承受的最大负电压为-0.3V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!  

    感谢您的评论。  

    是否有具有反向电压保护功能的器件?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法想到任何具有反向电压保护功能的直流/直流转换器。

    我认为最好使用一个与输入串联的简单二极管。

    谢谢