工具与软件:
您好:
使用 TPS53355DQPT 芯片时发现没有电压输出。 电路为12V-5V。 LL 引脚的输出波形异常。 图片位于附件中。 请检查它。 另请帮助找到问题。 附件中也包含电路图。 并且芯片本身不是很热、在后级的测量中也没有明显的短路。 谢谢你!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
使用 TPS53355DQPT 芯片时发现没有电压输出。 电路为12V-5V。 LL 引脚的输出波形异常。 图片位于附件中。 请检查它。 另请帮助找到问题。 附件中也包含电路图。 并且芯片本身不是很热、在后级的测量中也没有明显的短路。 谢谢你!!!
我要出去玩一周、因此团队中的其他人会在我外出时收到此邮件、但从开关节点波形来看、似乎 随着器件开始开关、开关节点电压正在快速下降。
1) 1)检查 IC (L113之后)的输入电压在转换器开启时是否下降。
2)检查输出、确保其上没有短路或过大的负载
3) 3)检查 CE186和 CE187以确保它们没有反向安装(聚合物电容器反向连接时阻抗低)
你好、Jimmy、
很难从您提供的图中看出发生了什么
请找到随附的计算器工具、并仔细检查设计、电感器很可能不够高
e2e.ti.com/.../sluraz7a-_2800_1_2900_.zip
谢谢!
Tahar
您好、Amod:
我测量了 VIN、VOUT、SW 和 VFB 的波形、并将它们放在附件中。 请帮助分析它们。
此外、断开 L113后、内部的12V 是12V 输入电压。
期待您的回复! 我希望您能帮我分析一下原因
尊敬的 Jimmy:
您是否具有在启动期间放大的波形以及在所有这些信号中同时放大的具有启动+稳定状态的波形? 您是否还可以添加 VREG 信号?
不清楚、但看起来 VIN 斜升非常缓慢、持续时间大于10ms、并且在早期阶段大幅下降至<5V 时噪声非常大。 如果输出电流尖峰达到高电平、输入电压可能会下降。 确认是否存在大输出电流或短路的一种方法是监测电感器电流。 此外、由于此 IC 的过流保护机制、大电流也可能导致此类可重复的关断和启动。 您可以将电感器从输出电容器附近的焊盘上提起、然后在电感器与焊盘之间添加一个线环、从而监控此电流。
如果 VIN 斜升太慢、则可能会触发 UVP、但不清楚 VOUT 是否在启动后达到所需的5V 稳态。 这就是为什么所有信号以上的波形一起可以帮助分析并排除一些可能原因的原因。
最后、这个特定 IC 之后的问题还是这个 IC 在其他电路板上可以正常工作? A-B-A 交换有助于确定问题是特定于 IC 还是特定于电路板。 有多少个电路板/IC 出现了此问题?
谢谢!
Amod