This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:在有负载和无负载的情况下、Vout 会以一定间隔下降。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406226/lm5185-q1-vout-is-dropping-at-intervals-with-load-and-without-load

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5185

工具与软件:

团队、

规格如下:

输入电压:9V - 32V、输出电压:15V、 负载:0.5A

在没有电阻负载和有电阻负载的情况下、Vout 以不同的间隔下降。

此外、随着 Vin 电压增加到32V 左右、变压器初级电流在该下降间隔期间上升到高于额定电流、并达到饱和、但 Vout 下降略有减小。  

 我还从波形中注意到的是、Vout 首先下降、然后 IC 正在尝试调节它、否则可能会有其他原因吗?

下面是电路和 Excel 文件。

e2e.ti.com/.../1050.LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC.xlsx

RFB:73.5K

Rsense:40m Ω、  

变压器 p/n : 750318114

以下是未加载的图像

负载为0.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您使用 LM5185。  您是否有虚拟负载?  您能否分享一些波形、以便我能够充分理解您的问题?  请标记迹线并指明运行条件。

    顺便说一下、我在计算器中没有看到太多问题、但环路补偿除外、它可以提高、从而获得更好的相位裕度。   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhai:

    由于某种原因、我无法粘贴图像、我编辑了之前的消息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我哪个迹线是什么信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色:电源电流  

    蓝色:输出电压  

    红色:变压器初级电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载条件是什么?  您是否有触发输出电压下降、输入和开关电流上升的负载瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初已断开所有负载。 它只是输出。

    无论0.4A 负载是多少、都只是一个电阻负载。  

    在有负载或无负载的情况下、存在这种电压骤降。 最初下降幅度很大、然后我尝试调整电流感应电阻器、主要是 RC 滤波器值、之后下降到了这个级别。  

    什么是压降是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在计算器中、您选择的电流检测电阻为10m Ω、但您安装了40m Ω、这是为什么?  可以更改 CS 电阻器吗?

    我仍在尝试弄清如果您的负载稳定(无负载也是稳定的负载)、电路为什么会突然进入这样的瞬态。  出了点问题,但隐藏起来。   

    能否在同一示波器图上监控以下信号?

    • EN、VIN、COMP、SW

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这个错误中犯了一个连接到负载的东西、导致了问题、隔离了电路。 它现在起作用了。 输出纹波非常大。 有什么建议可以缓解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到最新消息。  

    您是否使用如下所示的短接地引线探头测量了 Vout 纹波?  我恐怕、由于使用常规探头的长接地引线、大纹波可能不现实。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  

    将 rsense 更改成了25m Ω

    将补偿电阻更新为130K。  

    以下波形是在交流耦合中捕获的、纹波约为400mV。

    这是可接受的波形吗?? 还能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,因为公共假期而延误。 示波器似乎没有稳定的触发点。  您可以只执行一个"单"事件触发吗?  另外、请告诉我您是否使用了短接地线探头、以及您将其放在了哪里进行测量。 老实说、我希望在没有如此多刚性转弯点的情况下看到更多圆角波纹。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、感谢您的答复。 我肯定会在单个触发中捕获波形并再次共享。 是的、我确实使用了短接地引线。 阻性负载的直流/直流转换器以及线路上的一些稳压器。 由于这是连接到其他电源、栅极驱动器电源的电源、那么是否可以继续?

    2.另外,如果你能快速的建议,还能做些什么,使它看起来更圆?

    3.因为 我正在做一个电源板,我现在没有太多的时间来 解决这个问题,当第一个原型板准备就绪时,我可以再次访问这个部分。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢穆罕默德。  我期待您的新示波器图片。  您不需要回复此消息。  只要回来发布示波器图片、当您拥有它们时、我很快就会收到通知。   

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    请允许我关闭此主题帖、因为不活动。  如果您仍需要支持、请随时通过添加新帖子或开始新主题来重新打开。

    此致、

    Youhao