This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185-Q1:5V 3A 反激式转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400724/lm25185-q1-5v-3a-flyback-converter

器件型号:LM25185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25185

工具与软件:

我需要隔离5V 输入并获取5V、3A 输出。 我将使用反激式拓扑。 您是否可以推荐合适的反激式控制器 IC? 我认为您广泛产品中的 LM25185芯片对我很有用。 您认为它合适吗?或者是否有更好的 IC 可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    感谢您考虑使用我们的产品。  是的、LM25185非常适合您的应用。  请使用我们的设计计算器帮助您开始设计、然后在测试中对其进行微调。

    https://www.ti.com/tool/download/LM25185-DESIGN-CALC

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    请允许我关闭此主题帖、因为不活动。  如果您仍需要支持、请随时通过添加新帖子或开始新主题来重新打开。

    此致、

    Youhao