This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:LM3880QMF-1AC/NOPB

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413212/lm3880-q1-lm3880qmf-1ac-nopb

器件型号:LM3880-Q1

工具与软件:

LM3880QMF-1AC/NOPB 中 FLAG1、FLAG2和 FLAG3之间的延迟设置如何

所示、需要将 CEN (Cenable)电容器放置 在使能引脚中以设置标志之间的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FLAG1、FLAG2和 FLAG1之间有一个综合延迟。 外部电容器用于为 VCC 供电的电源轨的附加延迟序列。 电容器不会改变  FLAG1、FLAG2和 FLAG1之间的延迟。

    此致