This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:连接检查

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407879/lm5143-connection-review

器件型号:LM5143

工具与软件:

大家好、团队成员:

开奖记录

我们的要求如下:

输入电压为 Vi = 36V。

输出电压为 Vo = 0.6至24V。

我们在设计中草拟了单路输出多相操作中的 LM5143原理图。

请查看原理图、并进一步提供有价值的反馈。

e2e.ti.com/.../DC_5F00_Driver_5F00_LM-5143.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasan、您好!

    请完成在 VOUT 中插入 VOUT mx 的设计计算器、以便我们根据您的规格要求检查设计。 .  请注意、这是今天的公共假日、因此响应会有所延迟。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasan、您好!

    由于不活动而关闭线程。  如果您仍然需要支持、请随时重新打开并按照我上一篇文章中的请求进行操作、非常感谢。

    David。