This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:有关 LM5149-Q1EVM-400异常运行的问题

Guru**** 2502755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412828/lm5149-q1evm-400-questions-about-weird-operation-of-lm5149-q1evm-400

器件型号:LM5149-Q1EVM-400

工具与软件:

与之相关的人员、  

我订购了 LM5149-Q1EVM-400的评估板。 首次为评估板上电时、没有12V 输出(我使用示波器测量12V 输出、发现它只是一个很短的脉冲)。 然后、我将 PFM /同步接地、模块开始输出12V 电压。  

那么我的第一个问题是、要生成稳定的12V 输出、必须将 GND/SYNC 连接到 PFM? 无法悬空?

另一个问题是、当我在输入端施加72V 电压时、12V 输出是在大约4秒后产生的、并且具有显著的过冲(这种现象与48V 输入时相同)。 我把照片附在下面。 结果与 LM5149-Q1EVM-400数据表中的启动测试结果完全不同。 所以、为什么输入电压和输出电压之间存在如此长的延迟、以及12V 电压轨上为何存在如此显著的过冲。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    PFM /同步引脚是有效引脚、需要时钟信号或正确端接。  是您在 PFM 引脚接地时提供的波形。  这不应在正常使用操作下发生。

    以下是您应该会在 EVM 上看到的波形。  这表示输入电压为48V 时的情况。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复。  

    我在评估板上所做的只是将 VCCX 连接到 GND 并将 PFM 连接到 GND。 然后、当我施加48V 输入电压时、在大约4秒后、12V 电压输出会显示出来、并出现明显的过冲。 我是否应该假设从 DigiKey 购买的评估板损坏了?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我不确定是什么原因损坏了电路板、可能是引脚悬空了?  很难确定、但是将引脚悬空意味着器件正在等待时钟信号、或者它正在尝试确定它是在 FPWM 模式还是 PFM 模式下工作。

    照片中连接到 VCCX 的白色导线是否是跳线?  或者它是到 VCCX 的电压吗?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如我在以前的电子邮件中所说的、VCCX 和 PFM 始终连接到 GND、并且不会保持悬空。 (我测试了 PFM 引脚悬空或连接到 VDDA、但它根本不会生成12V 输出)。

    VCCX 引脚通过使用白色导线跳线连接到 GND 引脚。 PFM 引脚通过黑色跳线连接至 GND。  

    如果您认为我的配置正确并且长延迟和过冲 不符合预期、我将购买另一个评估板并重试、但我不想在该原型设计上花费更多的钱。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    请继续订购另一个 EVM、请重新测试、如果您仍然看到问题、请告知我。

    我还将在下周查看、因为预计您会遇到另一个问题。

    谢谢!

    David。