This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:高于25°C 的漏源漏电流

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25480F3, CSD23280F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413109/csd23280f3-drain-to-source-leakage-current-above-25-c

器件型号:CSD23280F3
主题中讨论的其他器件:CSD25480F3

工具与软件:

您好!

我们计划在温度高达60°C 的电池供电设备中将该设备用作电源开关。

了解 VDS 和 VGS =–3V 时预期的 IDSS 和 IGSS 在该温度下的情况将非常有用。

我们还在考虑选择使用 CSD25480F3、因为它适用于更高电压、因此在3V 时会更低。

INFO:PFET 中不需要 ESD 二极管、我只是开关最大3mA。

是否可对高温下的泄漏进行任何估算或测量以帮助您做出决策?

是否有更好的合适 PFET?

谢谢

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    首先、感谢您考虑我们的器件、我们不胜感激。

    我不建议使用不同的 PCH FET、这是成本最低的器件能够提供的最小尺寸。 作为一个侧面,这个器件作为一个相当独特的 ESD 保护二极管,它是单端的,具有非常好的泄漏性能,不像大多数背对背 ESD 二极管。 在下面的链接中、第4节中有一篇文章介绍了"MOSFET 包含哪种类型的 ESD 保护"、您可能会发现这是一个非常有趣的内容

    至于估算器件在数据表未提供的不同条件下的变化、我们就此撰写了几篇文章、您可能会觉得有用。

    包含此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf

    其中在一个文档中列出了所有 MOSFET 技术内容、供您参考。 在第4节中、有2篇文章被称为"MOSFET 数据表中不包含的内容..." "一个研究电压变化、另一个研究温度变化。

    对于温度变化:上面的文章介绍了 MOSFET 如何随温度变化、可以将归一化曲线应用到该器件来提供和说明。 我们不能保证、但提供了一个良好的指示、由此、您将看到 IDSS 的增加大约10倍、IGSS 保持在平坦@ 60摄氏度左右。 使用图4和图5

    至于电压、这实际上使用了具有单端 ESD 二极管的20V PCH 器件、这与您正在查看的器件非常相似。 请参阅图3和图6、我不确定您使用的 Vds、但 Vgs 为3V 会显示 IGSS 从图3b 中减少~10倍。 如果您使用的 VDS 大约为5V、则 Ids 也会降低大约10倍。

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您需要任何其他信息、请告诉我们。

    非常感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    让我在这里纠正一下、我看到您在使用12V FET、因此电压泄露的减少将不如我在上面所说的那么多。 对此深表歉意。

    我估计在 Vgs 为3V 时、IGSS 减少~5倍而不是10倍、Vds 减少~7倍。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供非常有用的详细信息。

    我假设估算适用于 Vds -20V 和 Vgs -12V 的 CSD25480F3。

    谢谢

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    第二个回复为您提供了12V CSD23280F3的估算值、比您选择的电压更接近 Vgs max 和 Vds max 更少、您可以在应用中使用 CSD25480F3、泄漏是最大的问题、您将获得我提到的10倍改进。

    CSD25480F3的价格与 CSD23280F3相同,可以轻松满足您的电流要求并降低漏电流,因此这可能是您的选择,因为我认为这是您对最低漏电流的需求。

    谢谢

    Chris