This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:测试 BQ25756E 芯片时遇到一些问题需要咨询、问题如下:

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412255/bq25756e-testing-the-bq25756e-chip-encountered-some-problems-need-to-consult-the-questions-are-as-follows

器件型号:BQ25756E

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前我正在测试芯片 BQ25756E、有一些问题需要咨询、如下所示:

1.配置寄存器后、再次将其上电和掉电。 能否保存寄存器值?


2、TS 引脚,电池温度测量 NTC B 值知道是否有要求(3435/3950 );

3、芯片上电,不要配置寄存器,死区时间的默认设置是什么;


4、29.4V 输入、2.5A 电流充电、开关频率设置600kHz、MOS 管温度98℃、测量降压测试管、发现存在同时开关的现象、请告诉我如何优化;

5、6节串联电池、电压充电到25V 后会出现类似的断续现象、SW 开关波形波动、输出电流此时会发生大幅变化(电流波动超过0.5A)、请告诉我这种现象是否正常、异常情况下如何优化;

6.未使用 IIC 通信时、输入欠压保护由硬件单独设置。 计算得出的欠压保护值与测量值之间存在2V 偏差(RAC1=1000K、RAC2=6.2K、RAC3=38.3K、范围25.82-33.48V)、当测量值低于28.3V 时、保护功能将关闭

7、在测试充电曲线的过程中,恒压充电过程中,会有电流上升过程,电流曲线不平稳,原因是什么?

8、测试充电电流曲线,发现恒压相电荷至0.18A 直接结束充电,这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    感谢您的配合。

    1. BQ25756E 不会记住寄存器设置。

    2.我们推荐使用103AT-2 10-kΩ 热敏电阻。

    3.默认死区时间为45ns。 您可以在产品说明书的第8.5.40节中找到它。

    4.我觉得 FET 的导通和关断时间可能太慢了。 我想这里有三种不同的选项。 您可以将 FET 更改为与 AON6380类似的方案。 您可以增大栅极驱动电压、这将增大栅极驱动电流。 或者、您也可以增加死区时间。

    5.这可能与问题4中的问题有关。 我认为解决问题4可以解决这个问题。

    IC 可能位于此处的 VINDPM 中。 考虑到这一点、我建议将 ACUV 设置得更低一些。 此常见问题解答可能有用

    7.当终止电流低于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=0。 尝试设置 EN_PFM=0、然后查看这是否有区别。

    8.您的终止电流设置在此处是什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.测试发现终止电流为180mA、芯片的终止关闭电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    感谢您提供信息。

    您为充电器设置的终止电流是多少? 您是使用寄存器还是使用电阻器设置端接电流?

    此致、
    埃森·加洛韦