This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730由兼容输入电压的电源适配器供电、不支持 PD。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412674/tps25730-tps25730-powered-with-in-compatible-power-adapter-with-does-not-supports-pd

器件型号:TPS25730

工具与软件:

您好!  

在我们的一个设计中、我们配置了 TPS25730DREFR、如下所述

ADCIN1:将最小电压设定为9V
Rup = 100k
Rdown = 4.7k
ADCIN2:设置最大电压= 15V
Rup = 100k
Rdown = 100k
ADCIN3:设置工作电流= 2.5A
Rup = 100k
Rdown = 12K
ADCIN4:设置最大工作电流= 3A
Rup = 100k
Rdown = 100k

请澄清  

1.如果使用不支持 PD 的5V/3A 适配器、是否会启用电源路径?

2.默认情况下内部电源路径 MOSFET 是启用还是存在任何条件?

谢谢、此致、  

Gayathri Palla。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:

    1.不可以、TPS25730与传统 Type-C 连接兼容、将为非 PD 5V/3A 适配器启用电源路径。

    2.默认情况下、内部电源路径 MOSFET 处于禁用状态。 在关闭电源路径之前、必须协商有效的 USB Type-C 或 USB Type-C PD 合约。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该协商将根据 ADCINX 配置进行。 我们已将最小电压设置为9V、最大电压设置为15V、将工作电流设置为2.5A、将最大电流设置为3A。 因此、在5V/3A 条件下、协商将失败、电源路径不会关闭。 是这样吗? 请澄清。

    谢谢!

    Gayathri Palla。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:

    最大电压设置是 TPS25730接受和协商的最大电压。 最小值反映在"能力不匹配"位中、但不会阻止协商更低电压合约。

    在5V/3A 非 PD 协商中、TPS25730将协商非 PD 合约、并且电源路径将关闭。 如上所述、TPS25730与传统的 Type-C 协议(非 PD)兼容、并且  会的 关闭这些合约的电源路径。

    谢谢。此致、

    Chris