This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:有关 LMG3410R070的问题

Guru**** 2813335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411844/lmg3410r070-question-about-lmg3410r070

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG3410R050

工具与软件:

嗨、团队:

我是深圳 MM FAE Chris、我有一个关于32引脚 FLAUT 的问题。

我在数据表中找到 FLAUT 引脚电压范围是-0.3V-5V。 但对于电流范围、我在数据表中找不到。 如果2mA 电流进入 PIN FLAUT、它是安全的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FAULT 引脚是数字输出引脚、这意味着没有信号或电流应进入该引脚。

    我可以进一步解释您希望电流进入该引脚的原因吗?

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    我看到我们的数据表使用的是数字隔离芯片、但客户使用的是光耦隔离。 还有其他 适用于 PWM 信号的隔离 IC。 原理图如下:

    如果 FAULT 引脚被拉至低电平并且电路被接通、电流将流入 FAULT 引脚。

     LMG3410R070和 LMG3410R050不支持这种隔离解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG3410R070和 R050的 FAULT 引脚充当推挽电路而不是开漏、该器件的引脚说明如下:

    我没有看到此解决方案有任何技术问题、但我仍在验证 FAULT 引脚是否可以接受2mA 电流。

    起初我在思考这样的方法:

    但是、这种情况将消耗大量电流、并且可能效率低下。 我仍在验证您的解决方案。

    能否将所用光耦合器的器件型号发送给我? 这对我很有帮助。

    我明天一定要先验证这个答案。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的支持、另一个问题是关于24引脚的问题。 我们可以看到它是一个源引脚 IN 引脚函数。 但在典型应用中、24引脚变为 GND 引脚。 我的问题是24引脚和其他源引脚?有何不同

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先回答有关光耦合器的问题:

    您发送给我的原理图将适用于 FAULT 引脚、流入该引脚的2mA 电流不会有问题。  不过、  请注意、建议的 LDO5V 负载电流为  5mA  因此、客户必须确保来自该电路的负载电流不会超过该值。

    对于 GND 问题:

    引脚24与拉电流相同、没有区别。 Altium 原理图有点混乱、但引脚24与源代码相同。 如果客户对连接数字接地和电源接地有任何疑问、请告知我。

    谢谢!

    Zach