This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:变压器绕组问题

Guru**** 2505895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413155/ucc28911-transformer-winding-issue

器件型号:UCC28911

工具与软件:

您好!

我使用 TI Webench Design 创建并共享下面的 PDF 文件的设计。 我对变压器部分有点困惑。

我想缠绕变压器的公司告诉我、设计应该是4+4引脚变压器。

但是、根据 TI 应用设计、它将初级侧缠绕成2个独立的部分。

我在下面分享的图片中有一个更详细的解释。

我的问题是:我们认为我们需要在此处使用5+5变压器、以下图片显示估计的变压器绕组。

这里有错误吗? 如果是、我们如何纠正?  

e2e.ti.com/.../12V-0.5A-_2800_6W_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    感谢您联系我们。

    我认为这里需要5+5。 初级侧3个引脚(一个用于交错)+ 2个用于辅助 减少了。 因此需要5+5配置。

    我认为最好是从供应商那里完成这项工作。 webench 模型只能用作参考、我们要求您使用数据表公式进行计算交叉。

    此致、

    Harish